This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031:Iq 过高

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7031, TLV1851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1533822/tlv7031-iq-is-too-high

器件型号:TLV7031
主题: TLV1851 中讨论的其他器件

工具/软件:

VBAT = 3V

请参阅原理图、当 TLV7031 输出为静态时、电流消耗应小于 1uA。
电流消耗 约为 300uA @输出=低电平;500uA@输出=高电平

该电路由最后一个版本进行了验证。 我不知道发生了什么!
请帮忙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    总电流为 TLV7031 IQ、加上流经 R13 和 R1 的电流、输出电流未在部分原理图中显示、VBAT 总线上的其他内容(不在此原理图中)。

    由于以下原因而产生高电流:

    1) 未显示输出电流

    2) TLV7031 损坏

    3) 其他 VBAT 电流  

    这是发生在一个或几个样本上、还是发生在所有样本上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) TLV7031 输出到 MCU 输入、几乎没有电流消耗。
    2) 它的功能正常。 它可以输出 H/L 以输入为基准。
    3) 我已移除 TLV7031。 其他电路的电流仅为 4uA。
    4)>20 个样本,我不测试所有的设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

    尝试移除 C14;这会干扰比较器迟滞功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将其删除。 但电流消耗相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

    在这种情况下、所有>20 的引脚都已损坏或可能是错误的。 使用的完整器件型号是什么? 我可以在实验室订购并测量电源电流。

    、但当前占用量 约为 300uA @output=low;500uA@output=high

    这些值在测试的样片上是否一致? 这是新电路板吗?这意味着过去的电路板工作正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV7031DBVR、SOT-23、引脚排列如原理图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen

    很遗憾听到您的测量结果,感谢您的发布。

    VBAT 的值是多少?  您如何隔离 tlv7031 的电流、以避免将电流包含在电路的其余部分?

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBAT= 3V
    当我移除 TLV7031 时、其余电路的电流约为 4uA。

    TLV7031 输出引脚仅连接到 MCU 输入。 因此几乎没有电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen

    我只想尝试几件事。  首先、您提到了有 20 个样本左右。  有多少人表现出这种行为?  您是否在多个电路板上或仅在一个电路板上看到了高 IQ 问题。  如果仅在一个电路板上进行测试、我建议尝试另一个电路板、看看是否观察到相同的高 IQ。

    我可以想象一下您所说的这是一个已知良好的电路、但您是否可以提起引脚 5 或暂时断开与 VBAT 的连接并从其他电源供电?  或者是否可以在板之外单独查看该器件?  虽然任何事情都是可能的、但发送给您的所有部件极不可能出现故障、因为此器件已经投入生产多年、几乎没有质量问题。   

    在执行任何操作之前、我想在一个示波器屏幕截图上看到两个输入(输出和 VCC) 的)的波形、以确认没有发生振荡。

    再次对问题表示抱歉、希望我们可以帮助确定根本原因。  今天之后的回复将延迟到星期一、因为我们大多数人今天和明天都不上班。  只是想让你站起来。

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

    我今天会订购样品、但我怀疑会看到高电流。

    电路非常简单、因此您看到的结果非常奇怪。 另一方面、电路是否过于简单?  TLV7031 附近是否有旁路电容器? 此电路是 在印刷电路板还是试验电路板上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) TLV7031 附近没有旁路电容器。  
    2) 在 PCB 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发布。  我们正在度假、当我们返回星期一时、我们将会进行回顾。

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

    样片已发货给我。 我应该得到他们,并在本周结束时测试他们。

    TLV1851 是另一个值得尝试的选择、因为这个问题很难解决、因为它毫无意义。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你 (Ron) 好

    抱歉、这是 Mouser 的 IC 问题。

    我的供应商从 Mouser 购买此 IC。  

    我用 TI 的样片替换了它。 现在没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

    我很高兴您找到了一个解决方案。