This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7322:采用单电源的交流耦合信号?

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1537263/lmh7322-ac-coupled-signal-with-single-supply

器件型号:LMH7322

工具/软件:

您好团队:

当 LMH7322 器件采用单电源供电时、该器件是否接受交流耦合信号输入? (VCC = 3.3V、VEE = 0V)

共模电压是否应该设置为 (VCC - VEE)/2?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    因此始终需要有一条到输入端的直流路径。 这通常是一个连接到基准电压的高阻值电阻器。

    图 25 给出了一个示例:

    输入范围为 VCC –1.5V、因此在 3.3V 电源上、有效输入范围为–0.2 至+1.8V、因此您需要将信号保持在此范围内。 请注意、输入之间的间隔不能超过 1V(最大差分电压为±1V)。

    将基准电压设置为输入信号的中间值以获得最佳对称性。 图 25 示例电路将基准设置为 940mV(采用 5V 电源)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    明白了、感谢您给出清晰的答案!

    此致、
    Kee Kuhara.