This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3311-Q1:申请审查输入负电压时用于 IC 电阻验证的电阻值选择请求的适用性

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1536755/amc3311-q1-request-for-suitability-review-for-resistance-value-selection-request-for-ic-resistance-verification-when-inputting-minus-voltage

器件型号:AMC3311-Q1

工具/软件:

失速情况

输入电压:最大 1000V
电阻分压器:
顶部:10 MΩ
底部:20kΩ
除法比率:
VOUT = 20kΩ
10MΩ+20kΩ×1000V≈2V
V OUT​= 10MΩμ V +20kΩ
20kΩ×1000V≈2V
OpAmp 输入电压:约 2V

问题 1: 当输入电阻选择为 10M Ω+ 20K Ω 时、检测是否存在问题?

    (是否存在应输入到 IC 的电流短缺? 是否可以建议使用电阻值?)

 
问题 2: 如果由于外部噪音而施加–1000V 电压、则 IC 是否已损坏或出现故障?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Heeyul、

    问题 1: 数据表的第 8.2.2 节概述了许多此类电路计算。  您知道流经电阻分压器的电流是多少吗? 是否为 RSNS 选择了值? 此外、如果您有完整的原理图、我们可以进行原理图审阅。  

    问题 2: 如果器件输入引脚上的电压超过绝对最大额定值、则 IC 将损坏:

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路图如下。

    我想​​从数据表中选择对应于“RX"和“和“R"的“的值、但问题是似乎没有选择 Icross 值的标准。 您能否确认?

    参数 数据值
    直流总线电压(正常运行)   1000V 直流(最大值)
    低侧电源电压   5V
    检测电阻器 (RSNS1 + RSNS2) 两端的压降(用于实现线性响应) 2V(最大值)
    流过电阻分压器 ICROSS 的电流 确定值的方法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Heeyul、

    数据表示例使用其直流总线电压示例应用中的 200uA 电流。 此处并未概述确定我们在数据表中提供的该值的方法。  您是否有更多有关您的应用程序和设置的信息?

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何想要请求的具体信息、请告知我。

    首先、这是一个测量车辆蓄电池电压的应用。
    通常、输入电压为 800Vdc、最高 1000Vdc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Heeyul、

    我想知道您的系统是否具有跨电流要求、但如果没有、我们可以根据您现在的值进行计算。 如果您的最大电流为 100uA、峰值为 1000V、则会使电阻分压器产生的总阻抗为 10MOhm、这就是 您最初的值。

    如果每个电阻的最大额定压降为 100V、则 可以使用 10 个电阻 、每个电阻为 1M Ω(10M Ω/10)。  

    根据数据表中的公式、这意味着最好使用 20k Ω SNS 电阻器。  

    因此、假设最大电流为 100uA、我认为您选择的值合适。 但我仍然不清楚您的 RX2 值的用途是什么(如果有)。 如有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eva