This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358 日期代码标识

Guru**** 2973100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1538303/lm358-lm358-date-code-markings

器件型号:LM358

工具/软件:

我已在 TI 网站上进行搜索、查找如何解码放大器上的生产日期代码标记、我会持续仅获取数据表、但我没有找到 如何解码生产日期代码标记的方法。 在哪里可以找到这些信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ED:  

    在第 2 行的 LM358 器件型号下、有 2 位数字后跟一个字母。 例如、假设这两个数字表示 37、那么封装在 2023 年 7 月就可能完成。

    上面随附的图像表明它很可能于 2022 年 8 月打包。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是我所想到的。 我有两个 LM358P、一个带有日期代码 24A067M、另一个带有 44A272M。 我正在寻找一个文档来解释这些代码而不仅仅是这些代码。 这不好, 如果我得到第三个数字,我如何解码它。 TI 当然可以提供该文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ED:  

    生产日期代码是专有信息、我们不会为客户发布该信息。

     24A067M 表示运算放大器于 2022 年 4 月封装、其中前两位数字表示 YM。

    44A272M 表示运算放大器 在 2024 年 4 月封装、其中前两位数字表示 YM。

    LM358P、其中 P 表示 8 引脚穿孔或 PDIP 封装。 顶部表面+引脚 1 标识(点)上印有两条丝印线。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond