This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350-Q1:AMC1350-Q1 用作差分输入

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1350-Q1, ISO122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1533019/amc1350-q1-amc1350-q1-used-as-a-differential-input

器件型号:AMC1350-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO122

工具/软件:

我的应用需要在扭矩电机驱动器和监测 AD 卡之间提供 32 CHL 隔离。    基本上、我们测试一个器件及其 32 个扭矩驱动器。   有独立的 32 个 TM。   为此、我们在装置上放置一个代表性的电感电阻器负载、然后测量与电阻器匹配的值(请参阅图)。   我们尝试使用 AMC1350-Q1 通过 R3 电阻器读取、其中最大电流时的电压为~5V。   

我们使用了单端器件 ISO122。   现在、使用 ISO122 会导致器件内的绕回电流失败、因为我们有漏电流流向其他通道、因为我们共享 GND1。

我认为 AMC1350-Q1 允许我让 32 个通道彼此独立。   但我看到的所有文档都显示 INN 和 GND1 连接在一起。    如果连接的电路正常工作、请进行任何注释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    就在介绍如何将 INN 连接到 GND1 的内容基础上。 这是定义共模电压所必需的、通常通过按如下所示进行连接来实现:

    如果还有其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    我想检查您是否解决了此问题。 另一个考虑因素是、如果您为所有 32 个装置使用 1 个电源、这可能会导致接地问题。 您是否能够使用 32 个单独的电源? 或者、作为调试步骤、尝试使用自己的电源测试几个器件?

    如果需要进一步的支持、请告诉我。

    此致、

    Eva