This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376-Q1:应用问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7705, OPA2376-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1538022/opa2376-q1-application-question

器件型号:OPA2376-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7705

工具/软件:

尊敬的团队:

我们想检查数据表中的某个规格。

1.我们是否有 TA = 25°C 和 TA =–40°C 的测试结果可以是信息?

2.我们想检查红圈节点是否有风险,因为它是由多个 OPA 使用的。

如果红圈和蓝圈的性能相似、您是否可以分享这条评论? (仅 1mV)   

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    Vos 和 VOL 都用于实现低精度。  LM7705 可用于获得更好的 Vos 和 VOL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy

    如果 OPA2376-Q1 由单电源供电、则 (V-)= 0V、

    1A) 额定输入共模电压范围为:在 25°C 及以下条件下为 0 < VCM <(V+)–1.3V  

    1b)  在 125°C 时、实际输入共模电压范围为 400mV < VCM <(V+)–1.3V(请参阅下面的)

    2) 红圈中节点的问题不是 由于它驱动多个运算放大器、而是因为在 25°C 时线性 范围受限制 输出 摆幅(对于 10k 负载、必须为 50mV 或以上)、在 125°C 下、线性范围受限制 输入范围  (需要为 400mV 或更高)。  蓝圈中的节点也是如此。