This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY 固件版本

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, ALP, MSP430USBDEVPACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1538614/usb2any-usb2any-firmware-version

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: ALPMSP430USBDEVPACK

工具/软件:

尊敬的团队:

客户连接了 USB2ANY 并打开了 Analog LaunchPAD、但显示的固件版本不正确。 是否有适合客户的固件? 请帮助分享该链接。

此致、

Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arabella、

    客户是否直接将 PC 连接到 FPD-Link EVM? ALP 再打开一个外部 USB2ANY 模块。 ALP 软件通常会显示一个提示、指示必要时进行固件更新。

    您是否能够下载 Python MSP430USBDEVPACK Python 应用程序并尝试刷写固件?

    https://www.ti.com/tool/MSP430USBDEVPACK 

    1) 运行“GUI.exe"<xmt-block0>“ Python_Firmware_Upgrader 应用程序。

    2) 将 PC 连接到 USB2ANY。

    3) 按照屏幕上的说明按住 USB2ANY 上的 BSL 按钮、然后点击“Rescan the HID Bus“。 确认应用程序正在检测器件。

    3) 接下来、“Open User Firmware“、然后从计算机上的以下目录路径中选择“USB2ANY_2_7_0_0.txt"文件“文件。

    C:\Program Files (x86)\Analog Texas Instruments LaunchPAD\Analog LaunchPAD v1.57.0010\Drivers\i2c_controllers\usb2any\Firmware

    请注意、您必须安装 ALP 框架才能获取此固件文件。  https://www.ti.com/tool/ALP#downloads 

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    感谢您的详细资料。  ALP 再打开一个外部 USB2ANY 模块。

    BR、

    Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    客户刷写固件后、他在连接到 USB2ANY 时发现了三个问题。
    1.已连接 DS90UB971、但显示了 DS90UH925

    2.设备管理器显示人机输入设备→USB 输入设备

    3.无法下载 ALP 帮助手册中提到的 NSC USB 驱动程序地址

    此致、

    Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arabella、

    首先、在为 971 EVM 上电并连接 USB2ANY 模块后、它们是否可以尝试执行以下步骤?

    1) 选择“Tools"窗口“窗口下的“USB2ANY/Aardvark Setup“选项。

    2) 删除当前配置文件、然后添加 971 ALP 配置文件

    ...

    这应该允许您与 971 EVM 上的 971 器件进行通信。

    如果 971 ALP 配置文件未显示为选项、则客户需要下载并运行“ALP_97XXPROFILE_UPDATE_v06.exe"应用“应用程序、应用程序将安装 97xx ALP 配置文件。 该可执行文件位于 CDDS 中、因此请确保其可以访问 CDDS 中的 DS90UB97x-Q1 配套资料文件夹。

    此致、

    Justin Phan