This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:输入侧未通电时的输出电压

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1539008/amc1311-output-voltage-when-input-side-without-power

器件型号:AMC1311

工具/软件:

您好:
我们使用的是 AMC1311B。 当 AMC1311B 的输入侧未通电(VDD1 零)时、输出电压 (OUTP 和 OUTN) 会怎么样?



非常感谢

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:

    感谢您的提问。 数据表的第 8.3.3 节介绍了缺少 VDD1 时会出现的失效防护行为。  

    如有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Eva