This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD108:OPA2365

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD108, SN74LVC2G04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1534606/tipd108-opa2365

器件型号:TIPD108
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G04

工具/软件:

您好 TI、

我想修改 TIPD108 参考设计、生成 65kHz PWM 信号、以馈送到全桥驱动器。 有人会指导我如何操作。 瞬态分析显示了 PWM 未正确跟随正弦波的意外行为。 请帮助我们实现此设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、

    我刚刚将 R7 从 5.9k 更改为 45.4k、频率为 65kHz

    我将 C1 更改为 769pF (100pF * 500kHz/65kHz)、并添加了 R5、R6、因为即使是原始仿真也会出现输出干扰。

    U3 更改为 65k、VG1 设置为 2.6kHz、瞬态记录更改为 385us

    e2e.ti.com/.../65k-TIPD108_5F00_TINA_5F00_Triangle-Wave.TSC

    e2e.ti.com/.../65k-TIPD108_5F00_TINA_5F00_Error-Amplifier.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 RON、我将构建这个电路并对其进行测试。

    一个简短的问题:为什么您将 R5 和 R6 作为反馈的一部分、我完全不理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumeet、  

    R5 和 R6 增加了迟滞以防止输出抖动。 请参阅蓝色矩形、其中仿真(没有 R5、R6)显示了抖动、干扰、额外脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我在原型设计板上构建了这个电路、将频率设置为 80kHz、但我的实际输出频率是 70kHz、您能给我解释一下是什么原因导致这种差异。 其次、我将该电路输出连接到  SN74LVC2G04 逆变器、但我在逆变器的输出引脚上没有任何反相输出。 非常感谢您的建议和想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumeet、

    但我的实际输出频率为 70 kHz

    原型板具有更大的电容。  

    但我在逆变器的输出引脚上没有任何反相输出。

    确保电源和接地连接到逆变器。