This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:增大电流公式。

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR200, XTR111, XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1539032/xtr115-increasing-current-equation

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件:XTR111、XTR200

工具/软件:

您好、  

我正在使用 loc111 线性光耦合器设计 4 –20mA 环路。  

假设光耦合器具有最小耦合系数、我可以获得 80uA 的输出电流、并将其应用于 XTR 输入引脚 2。 要获得 25mA 的环路电流、我需要 300 的系数、而不是 100 的系数。 为此、我想在引脚 3 和 4 之间添加一个与 25 欧姆电阻并联的合适电阻。 有人尝试过吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulmus:

    我从未见过任何人尝试过这种方法。 遗憾的是、即使您能做到这一点、我们也无法保证器件的性能、因为在这种情况下从未对器件进行过表征。  

    我们有具有可变传递函数的 4 –20mA 电流变送器。 XTR111 和 XTR200 都具有以下公式:  

    现在、这两款器件都是 3 线变送器、而 XTR115 是 2 线、因此有一些主要的设计注意事项。  

    请告诉我您的想法。  

    此致、

    Robert Clifton