This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RES60A-Q1:RES60A-Q1 匹配性能

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: RES60A-Q1, RES11A, RES11A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1538089/res60a-q1-res60a-q1-matching-performance

器件型号:RES60A-Q1
主题中讨论的其他器件: RES11ARES11A-Q1

工具/软件:

您好、

我们目前正在评估使用两个 RES60A-Q1 器件进行高电压差分电流检测的情况。 在该配置中、我们想确认器件间的匹配(特别是增益和失调电压变化)是否适用于精确的差分测量。 您能否提供有关使用两个分立式 RES60A-Q1 器件时的预期匹配性能的任何相关数据或应用指导?

此外、我们还对未来支持双对配置且额定 电压高达±1400V 的类似 RES11A 的产品感兴趣、如随附的图像所示。 如果计划推出此类产品、您能否分享预期样片供货情况和 RTM(上市发布)时间表?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    我很乐意为您提供误差分析帮助!

    但是、您所附加的图像似乎没有正确上传、您能否再次尝试上传? 此外、为了确保我了解您的问题、当 您说到“高压差分电流检测“时、您指的是用作电流分流监控器的分立式差分放大器、与我们在下面的 RES11A-Q1 数据表中显示的类似(在 VIN+和 VIN-之间添加了一个分流电阻器)、或者采用不同的拓扑?

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我只是想附上您发送的图像!我正在检查、因为 RES11A 不支持高电压。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Conor、

    感谢您的耐心。 有关使用两个 RES60A-Q1 的差分放大器 CMRR 的完整推导、请参阅我随附的计算结果。  

    如果您有任何问题、请告诉我Slight smile

    此致、

    Alex Curtis

    e2e.ti.com/.../res60DifferenceAmpError.pdf