This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR110:3 线 V-I 转换器的动态响应

Guru**** 2922820 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR110, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1538347/xtr110-dynamic-response-for-3-wire-v-i-converters

器件型号:XTR110
主题中讨论的其他器件: XTR111

工具/软件:

您好、

我一直在 3 线 V-I 转换器设计中使用 XTR110、如图 10 所示:


这一直在满足我的需求;不过、我有机会针对产品升级此设计。 遗憾的是、动态响应不兼容。 尽管 XTR110 已经使用了很长时间、但在您的产品系列中没有任何类似的更好的交流规格。

XTR111 似乎限制在 40mA 附近。

谢谢、
Jaynie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaynie、

    XTR110 是一款非常独特的电流变送器。 正确、这是唯一可用于驱动非常高的输出电流的器件。  

    您需要 3 线变送器输出的最大输出电流是多少?  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6 安培。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaynie、

    我们没有任何其他东西可以直接驱动这么大的电流。  

    我很好奇您为什么需要 6 安培? 大多数人将我们 4 –20mA 的电流变送器用于远距离通信协议。  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我想我必须自己构建它。 感谢您的确认。 总的来说、我对 TI 器件非常满意。 多年前、我有机会和德州仪器工程师一起工作、他们做得很好。 感谢您的支持。

    此致、
    Jaynie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaynie、

    感谢您发送编修。 您能否分享为什么需要如此高的输出电流? 我对这个应用很好奇。  

    此致、

    Robert Clifton