This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3702:上电期间 TLV3702IDGKR 上的干扰

Guru**** 2550920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1538492/tlv3702-glitch-on-tlv3702idgkr-during-power-up

部件号:TLV3702

工具/软件:

在测试期间、我们观察到 TLV3702IDGKR (U123) 的输出出现干扰、该干扰仅发生在输出通道 2(B 组)的比较器上。

进一步调查确认、此问题与电源序列有关。

 

电源序列如下:

12V_AUX3V_AUX→PS_Vref_2v5VCC12V

 

根据我们的分析、只要反相输入的电源序列早于同相输入的电源序列、

在输出端观察到干扰。 该干扰源自 VCC(引脚 8)。

 

我们想确认此结果是否是此组件的预期行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    这是启动了 2025年7月7日 的内部电子邮件线程的副本。

    您是否有理由创建新主题? 否则、我将关闭此主题、因为我们正在等待客户对电子邮件主题的反馈、因此应该继续。