This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:国際規格の認証確認 μ F

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1538483/sn74lv4t125

器件型号:SN74LV4T125

工具/软件:

製品のUL、CSAなど国際規格の認証状況を知りたいです。μ s

データシートには記入がなさそうですが、公開されている情報から μ s

確認する方法はありますでしょうか?μ s

以下の部品について知りたいです。μ s

DCV010515DP
ISO124U/1K
SN74LVC3G17DCTR
LM393DR
NE555DR
TL082BCDR
TPS73733DCQR
SN74LV4T125PWR  
SN74LVC1G17DCKR
SN74LVC2G17DCKR
OPA197IDR
SN74LVC3G17DCTR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryoichi、

    我可以对 SN74LV4T125PWR 进行评论、因为它是我从列表中讨论的唯一部分。

    SN74LV4T125PWR 没有任何 UL 和 CSA。

    我会将此主题转移给逻辑团队、以便他们可以在器件上发表评论。 谢谢!

    此致、

    Josh