This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA928EVM:如何在 TIA 配置中实现 100Hz BW

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1537219/opa928evm-how-to-achive-100hz-bw-in-tia-configuration

器件型号:OPA928EVM
主题:OPA928 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 exparts:

我们正在考虑使用 OPA928。 输出电压为+/–12V。 我们需要>100Hz。

问题 1: 使用 EVM 的 TIA 配置、我可以预期什么 BW?(Rin=0orm、Rf=10Gorm)
问题 2: 我们如何在 TIA 配置中实现 100Hz BW?

此致、
Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiromu-San:

    [quote userid=“608466" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1537219/opa928evm-how-to-achive-100hz-bw-in-tia-configuration 使用 EVM 的 TIA 配置、我可以预期什么 BW?(Rin=0orm、Rf=10Gorm)

    您的原理图是从下面的链接捕获的。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou282a/sbou282a.pdf?ts = 17519805775&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FOPA928

    [quote userid=“608466" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1537219/opa928evm-how-to-achive-100hz-bw-in-tia-configuration 我们如何在 TIA 配置中实现 100Hz BW?

    在这里的示例中、BW 约为 100Hz、假设输入寄生电容约为 10pF。  

    e2e.ti.com/.../OPA928-TIA-10G-07082025.TSC

    所附的是两个 TIA 应用手册:

    https://www.ti.com/lit/ta http/sszt127/sszt127.pdf?ts = 1751994876128&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa354/sboa354.pdf?ts = 1751942263172

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的提议。
    在原理图中、使用的是 22fF 电容器。 这实际上可用吗? 我担心极小的电容可能会产生其他意外的影响。

    通过在如下所示的 T 网络中配置 RFB、我相信无需使用 10Gorm 等大电阻器即可实现高增益。 在这种情况下、是否也可以扩大 BW?

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiromu、

    在您的示意图中、您使用的是 22fF CAP。 这实际上是否可用?

    是的、22fF 不实用。 在对电路进行仿真时、可以看到 Q 或增益峰值效应。 这就是为什么我把 22fF 放在上面。 通常、10GΩ μ F 的寄生电容远大于 22fF、更像是 100fF 范围(可能高达 500fF)。 无论如何、将电容器与  10GΩ μ F 顶部并联以消除仿真中的增益峰值效应。  

    以下是电阻器 T 网络的 TIA 应用手册、请参阅以下链接。 但是、总噪声将高于一个或多个串联的 Rs。   

    https://www.ti.com/lit/an/sboa284/sboa284.pdf?ts = 1752177205850&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/sboa558/sboa558.pdf?ts = 1752177479096&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我们正在考虑使用 OPA928。 输出电压为+/–12V。 我们需要>100Hz。

    如果使用的是电阻器 T 网络、则可能无法满足上述要求。 让我明天再向您介绍满足>100Hz 要求的最佳方法。 请告诉我、>100Hz 是一项硬性要求。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您提供 T-network 信息。

    请告诉我、>100Hz 是一项硬性要求。  [/报价]

    请继续提供帮助。

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiromu:  

    如果 OPA928 电流到电压 (TIA) 应超过 100Hz(根据您的设计要求)、那么单个  GΩ Ω 或一系列较小的 10GΩ Ω 电阻器来构成 10GΩ Ω 将是理想的设计选择。 具有低寄生电容精密电阻器的 GΩ Ω 由多家半半导体公司制造、如 Visahy、Ohmcraft、Caddock、Ohmite 等。  

    如果您给我一个答案、我可以演示可能的仿真。 电阻器 T 网络似乎是合理的想法、但它有几个意想不到的结果。 首先、更难最大限度地减小配置的寄生电容、这限制了 TIA 的 BW、如上所述。  

    此致、

    Raymond