This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM158:LM158JGB 器件是否兼容军用级或 883?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM158QML, LM158, LM158A, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1534558/lm158-is-lm158jgb-device-is-military-grade-or-883-compatible

部件号:LM158
在 Thread 中讨论的其他器件:LM358

模拟/883

我正在寻找一款适用于军事应用的 LM158 运算放大器。 TI 网站上列出的选项 (LM158JGB、LM158AJ/883 和 LM158QML) 中的所有选项均标记为军用级。 您能否说明哪些版本真正符合 MIL-STD 标准并符合 883 筛选标准? 此外、请说明这些版本之间的主要差异。 请分享 这些运算放大器的认证摘要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、  

    您能否说明哪些版本真正符合 MIL-STD 标准并符合 883 筛选标准?

    LM158JGB、LM158AJ/883 和 LM158QML 是 LM158 运算放大器版本、专为 REL 和军事/国防/航空航天应用而设计。 它们的额定温度范围均为–55°C 至+125°C。  

    与其他两个器件型号相比、LM158JGB 采用陶瓷 DIP 封装(8 引脚)、鉴定级别 JAN(陆军联合海军)、基本 MIL 级、基本可追溯性、成本最低。  

    LM158AJ/883、陶瓷 DIP 封装(8 引脚)、符合 MIL-STD-883 标准、完整的 MIL-STD-883 可追溯性、符合 JAN/JANTX/JANTXV 标准、中等成本 (LM158A、 其中 A 指 A 级,更高等级或更严格的电气规格)。

    LM158QML、陶瓷或 CFP 封装、请参阅随附的数据表、QML 或 MIL-PRF-38535 标准、某些型号可能具有耐辐射鉴定、QML-V/QML-Q 鉴定、完全 DLA/QML 可追溯性(批次级别)、在所有三个提及的运算放大器中具有最高成本。  

    这是 TI 电子商店中军用级 LM358 的库存状态。  

    https://www.ti.com/product/LM158?login-check=true#order-quality

    这是 TI 电子商店的 LM158QML 库存状态。  

    https://www.ti.com/product/LM158QML#order-quality

    请注意、 LM158QML有自己的特定网站产品链接;此外、其列名和销售方式与标准军用级运算放大器不同。   

    LM158JGB 器件是否兼容军用级或 883?

    No/883 表示不能保证被 MIL-STD-883 屏蔽。 因此、这些运算放大器的选择必须与产品的设计要求和文档相一致。   

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Raymond 的答复。

    请告诉我们基本 MIL 等级与完整  MIL-STD-883 的筛选标准的所有列表是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    基本 MIL 等级与完整  MIL-STD-883 的所有筛选标准列表?

    基本 MIL 级 LM158 应具有–55°C 至+125°C 的工作温度范围。 工业级通常为–40°C 至+125°C。 下面的列表是 TI 电子商店中的基本 MIL 等级。  

    完整的  MIL-STD-883 显示在下面 TI E-store 的图像中、它们符合 MIL-STD-883 标准、具有完整的 MIL-STD-883 可追溯性。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    我将关闭查询、因为我没有收到您的消息。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LM158JGB IC 的器件标识 8771001PA LM158 “。 您能解释一下这个标记的每个部分代表什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sachine、

    ' 8771001PA LM158 “。 您能解释一下这个标记的每个部分代表什么吗?  [/报价]

    标记在以下文档中进行了编码和记录。  

    e2e.ti.com/.../device_2D00_marking_2D00_conventions_2D00_rev_2D00_c.pdf

    87711001 是指生产日期代码和 TI 批次跟踪代码

    PA 是指 PDIP-8 封装

    LM158 是指双通道运算放大器

    8771001.  包含年、月、域和流程代码。 不清楚使用哪种数据代码格式。 生产日期代码格式可能是 YYMM、YMM 或 YYMM、您可能需要向我发送一个图像、告诉我器件的老化程度。  

    在旧日期、记录这些零件号模式。 但是、由于存在假冒问题、这些器件型号格式不再是文档记录在案的。 我 仅为您提供一份旧的器件标识公约供参考。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond