This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:测量负电压和电流

Guru**** 2982770 points

Other Parts Discussed in Thread: INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1539495/ina260-measuring-negative-voltage-and-current

器件型号:INA260

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

我尝试设计+/-双输出双极电源、供个人使用、并作为一个学习选项、并希望使用 INA260 来测量+/-电源轨上的电压和电流输出。 我希望电源在两个电源轨上的 0-20V 和 0-30V +/-之间输出。 我阅读了一些其他关于不违反共模电压范围的帖子、如果我将接地引脚连接到-V 电源轨并将 VS 引脚连接到任一 GND、这将有助于不会超出共模范围。  我想知道在下面的原理图中如何连接 INA260 是否会出现问题。  

请参阅第 2 页。

e2e.ti.com/.../LT3081-supply.pdf

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、TICEC、

    以下是我对原理图的注释:

    • 如果 VS 设置为 GND、则该电压将比器件的 GND 引脚高 30V。 该电压过高、因此您需要将其连接至较低的电压、例如–25V、比 GND 引脚高+5 伏。 这看起来像是数字电路的+5V 线路、但我不确定是如何生成的。  
      • 我假设+5V 是相对于 DUT GND、即–25V。
      • ALERT 引脚上的上拉电阻也需要进入+5V 线路。 您还需要为 ALERT 引脚连接一个上拉电阻器
    • VBUS、IN-和 DUT_GND 均连接在一起、端子表示它进入负载。 根据您的说明、我期望 DUT_GND 到达负载的另一侧(–30V、而不是通过 IN-和 VBUS 引脚高于负载)。  
    • 我建议在 0.1µF 周围为 DUT_VS 和 DUT_GND 添加一个旁路电容器  
    • 在使用隔离器时、最好是在隔离器的任一侧、从 SDA 和 SCL 到 GND 添加小电容器 (~33pF) 通常有助于使通信更加可靠。 这尤其有助于处理逻辑低电平。  

    我们实际上为您可能感兴趣的该应用提供了 TI 参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-01608。以下是您的原理图和此参考设计之间需要注意的几个主要差异:

    • 本设计中的隔离器为 INA260 提供隔离式电源电压、因此无需单独生成。  
    • 如果 DUT_GND 和 VBUS 之间的差值<= 36V、则不需要 VBUS 上的分压器。 (例如,VBUS = 0V 且 DUT_GND =–30V 也可以这样做)

    此致、

    Mitch