This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM211:LM211DR IC FCT 测试失败问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1539519/lm211-lm211dr-ic-fct-test-fail-issue

器件型号:LM211

工具/软件:

尊敬的 TI 朋友:

我们的生产线发生 LM211DR IC FCT 测试失败问题、F/R: 60/416=14.4%、我们已通过以下验证:

1、 从 X 射线转换器上进行的焊接正常;

2、 从 显微检查中焊好;

3、    重新焊接后缺陷现象消失;

4、IC 采用热风枪直接加热 200°,冷却测试后, 缺陷现象消失;

5.  用 150°烘烤 PCBA&3H,缺陷 现象消失;

 您能否帮助确认并回答以下问题:

A.为什么测试结果在不同的温度下会有差异?  

B.温度对 IC 测试结果的影响?

谢谢。

Carol.Li  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carol、

    LM211 没有任何更改、我们也没有收到任何其他故障报告。

    温度对器件有很多影响。 我们需要有关故障的更多详细信息(良好和不良的原理图/测试结果)、以说明原因是什么。

    它是在室温下工作、还是仅在加热时工作? 这是新设计吗? 这些设备是否已正确存储? 密封袋?