This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:符合 THS3491 规范的双/四通道驱动器建议申请

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1539231/ths3491-request-for-dual-quad-channel-driver-recommendation-matching-ths3491-specifications

器件型号:THS3491

工具/软件:

我们计划使用  THS3491  即将进行的设计。 但是、由于 PCB 上的空间限制、我们正在探索的选项  双通道和四通道驱动器  TVS 二极管。

您能否建议符合以下要求的合适器件型号?

  • 最小压摆率:  6 V/ns
  • 最小输出电流:  100mA

非常感谢您在选择合适元件方面的指导。