This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM275-EVM:您是否有任何用于快速启动 DMR5F 的基准测试结果?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535890/audio-am275-evm-do-you-have-any-benchmark-test-result-for-fast-boot-of-dmr5f

部件号:AUDIO-AM275-EVM

工具/软件:

尊敬的专家:

您是否有任何快速引导 DMR5F 的基准测试结果? 因为客户需要快速的 CAN 响应。

此致、

ITO

(2a9d518a-0d1c-43e1-b210-bf76b03bd878)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    当前支持的引导模式(SD 和 NOR 闪存)的性能数据如下:

    AM275 FreeRTOS SDK:数据表

    目前不支持 CAN 引导。 由于 AM275x FreeRTOS SDK 11.01.00 将在两周内发布、因此您可能需要在两周内再次查看。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    感谢您分享链接。

    此致、

    ITO