This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:共模输出电压误差

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1539506/amc3330-q1-error-of-the-common-mode-output-voltage

器件型号:AMC3330-Q1

工具/软件:

您好团队:

关于数据表、当相应的 INP/INN 引脚为零时、放大器从 OUTP/OUTN 引脚输出共模输出电压 (1.39-1.49V)。 此“误差“是否独立且不受 Vdd 波动的影响?  

谢谢、

Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akira、

    我刚刚咨询过我们的验证专家。 输出共模电压 (V_CMout) 在整个电源电压范围内保持在指定范围内。

    验证工程师提到、如果 VCC 从 3.3V 变为 5V、则在毫伏范围内几乎看不到影响。

    此致、

    Jiri Panacek

    系统应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiri、

    非常感谢您及时检查! 我注意到了。

    此致、

    Akira