This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:电阻分压器电阻器 (RL11、RL12) 和检测电阻器 (RSNS)

Guru**** 2813605 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535585/amc3330-resistive-divider-resistors-rl11-rl12-and-sense-resistor-rsns

器件型号:AMC3330
Thread 中讨论的其他器件: AMC3301

工具/软件:

大家好!

我想向您询问有关 RL11、RL12 和 RSNS 的信息。

・没有说明 RL11、RL12 和 RSNS 的电阻上限。 是否存在最大值限制?

・流过 RSNS 的 ICROSS 电流的最大值和最小值是否有规格?

・除了“7.2.2 详细设计过程“之外,还有其他计算 RSNS 的公式吗?

我的客户 希望设计具有 MΩ Ω 高阻抗的输入侧。

高电阻值会增加输入阻抗、但同时噪声灵敏度和寄生电容的影响可能会增加。

因此、在实际设计中、建议根据噪声性能和带宽要求选择适当的电阻值。

目前、假设 AMC3300 的输入测量的是 100VAC 或 200VAC。

(示例)

当 RL11 和 RL12 MΩ 为 5k Ω 时、RSNS 的计算公式如下。
・低侧电源电压:DC+5V
检测电阻两端的・Ω 压降(用于实现线性响应):+1V(最大值)
・RL11 和 RL12:5 MΩ(RTOTAL=10k MΩ Ω)
除了上述情况外、如果在以下条件下计算 RSNS、则结果如下。
1) 如果峰值电压±340Vpeak、RSNS=约为 29.5kΩ(ICROSS=约为 34 μA)
2) 如果峰值电压±50Vpeak、则 RSNS=约为 204kΩ(ICROSS=约为 5 μA)
3)±峰值电压 MΩ 5Vpeak、RSNS=2.5m Ω(ICROSS=0.4nA)

如果您能评论这是否是一个问题、我将不胜感激。

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    我认为、您对 RSNS 和周围电路大小的理解在很大程度上是正确的。 第 7.2.2 节是设计该电路部分的良好资源。 需要注意的要点是、理想情况下、Rtotal 应该是 RL11 + RL12 + Rsns、如本示例中所示。

    完成电路后、我们可以检查原理图、以确认一切看起来都很好。  

    就电流限制而言、应遵循的主要限制是确保您不会超出器件的绝对最大额定值:

    如有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    关于 Rind 值

    Rind GΩ 为 0.1 μ F(GΩ 值)和 1.2 μ F(典型值)。

    我认为这种变化是由制造工艺和温度引起的各个器件之间的差异引起的。

    您是否有一个图表显示在评估 Rind 时的标准偏差?

    我想使用它作为参考来确定在设计阶段是否应将 Rind 视为 1.2 GΩ。

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    我认为将 Rind 考虑为 1.2GOhm 将是最准确的,但如果我们有这样的分销商,我会联系我的团队,并得到你.

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、

    感谢您发送编修。 “我不会介意的。“

    还有一个问题。

    您是否有显示 AMC3330 EMI 和 EMC 特性的数据?

    我查看了应用手册、只找到了 AMC3301 的数据。

    衰减 AMC3301 系列辐射发射 EMI 的最佳实践(修订版 A)

    您是说我可以将其用作参考吗?

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryukuke:

    是的、该应用手册可适用于所有 AMC33xx 器件。  

    另外,我是否可以离线联系您以获取转接问题? 请让我知道、谢谢。

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、

    感谢您的回答。

    是的、我们可以传达私人消息或电子邮件。

     如果您允许我们发送私人信息、我将不胜感激。

    此致、

    柳介