This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:关于光电二极管到 IN 的连接

Guru**** 2926550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA859, OPA856, OPA857, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1538620/opa857-regarding-connection-of-photodiode-to-in

器件型号:OPA857
主题中讨论的其他器件: OPA855、OPA859 、OPA856

工具/软件:

Im 连接硅探测器光电二极管到 TIA ,我被告知连接阴极到 TIA 的反相输入和阳极到地,但在 OPA857 的数据表中,它说阳极应该连接到 IN 和阴极到正电源。  
连接二极管的正确方法是什么? 是否可以为 I GND 阴极而不是为其提供 3.3V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     是的、正确。 对于 OPA857、只有在将光电二极管的阴极连接到正电源、将阳极连接到 OPA857 的 IN 引脚的情况下偏置时、该器件才会正常工作。 这些连接可确保光电二极管提供输出电流、从而使 OPA857 输出向下摆动至基准电压=(5 / 9)× 3.3V = 1.83V 以下。对于您的第二个问题、您不能将阴极接地。 原因是 OPA857 需要将光电二极管连接到正偏置电压、因为输出电压只能从基准电压 (3.3V 电源为 1.85V) 向下摆动到接地。 如果您将阴极接地、由于基准电压将高于 Vbias、PD 将正向偏置(假设只有在反向偏置时才能正常工作)。  

     您是否需要相反的配置? 如果是、我们会建议根据您的 GBW 和噪声需求切换到其他 OPA85x 系列器件、例如 OPA855、OPA856 和 OPA859。

    谢谢您、

    Sima