This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA691:热性能值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1525535/opa691-thermal-values

器件型号:OPA691
主题OPA301 中讨论的其他器件

工具/软件:

我在数据表上看到、对于器件 D、θ JA 值列为 125 C/W、θ JB 和 θ JC 值是多少? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    我继续要求提供此封装的热性能值。 这通常需要大约两周的时间。 我一得到值就会回复您。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请随时更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

     很抱歉耽误您的时间。 我们刚刚收到了 OPA691ID 的热性能值。 以下是热性能值:

    结果 — θ JA-High K(标准数据表值) 126.5.
    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 67.1.
    结果 — θ JB(标准数据表值) 73.6
    结果 — psi JT(标准数据表值) 14.0
    结果 — psi JB(标准数据表值) 72.7
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

     我们预计 OPA301 将于本周完工。

    谢谢您、

    Sima