This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331B-Q1:电路审查和仿真查询

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331, TL331LV, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1540700/tl331b-q1-circuit-review-and-simulation-inquiry

器件型号:TL331B-Q1
主题中讨论的其他器件:TL331TL331LVLM339

工具/软件:

您好:

我尝试在 Altium Designer 中对一个简单的比较器电路进行仿真。 我附上了设计和仿真输出。 电压源 v11 进行 1.6V 至 3.2V 的直流扫描。 阈值电压为 2.84。

我不知道为什么这个峰值在它从高电平切换到低电平后发生、然后稳定在 2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sidith、

    超出了输入范围。 TL331 的输入范围限制为 VCC - 2V、或者在 5V 电源下最大为 3V。

    该模型具有的功能可在出现输入违例时强制输出为 Vcc/2。

    请注意、“错误“出现在 3V 处。

    您必须重新调整输入范围以保持在 3V 以下、或使用具有轨至轨输入的 TL331LV。

    有关更多信息、请参阅 LM339 系列的第 6.4 节应用手册:

    LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种违规行为是仅用于模拟还是会发生在现实生活中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅应用手册-“功能“的第 6.7 节。

    实际设备可能在室内工作、但在寒冷条件下会出现故障。

    如果您希望依赖不受保证的“功能“、则由您决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的帮助。