This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:LMX2820EVM

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1540517/usb2any-lmx2820evm

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:LMX2820EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我使用 LMX2820EVM 以及 USB2ANY 接口。 遗憾的是、我无法配置 PLL、因为系统未检测到 USB2ANY。  此外、我在连接 USB2ANY 时没有收到任何安装或更新驱动程序的提示。 系统未显示任何通知或自动安装必要的驱动程序。

我已经尝试了以下故障排除步骤:

  • 通过 RESET 引脚复位 USB2ANY 模块。

  • 对 EVM 和 USB2ANY 进行下电上电。

尽管作出了这些努力、但这种联系仍然没有建立。

我附上了一张图片供您参考。

我们非常希望为解决这一问题提供任何支持或指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    请尝试以下操作:

    1.重新启动电脑

    2.运行 TICS Pro

    3.在按下 BSL 开关的同时将 USB 电缆插入 USB2ANY。

    4.然后您应该看到“更新固件“按钮。