This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:引脚 1 和 5 布局详细信息

Guru**** 2946050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1540331/opa551-pin-1-and-5-layout-details

器件型号:OPA551

工具/软件:

在声明“引脚 1 和引脚 5(连接到隔离的,局部的铜平面或铜填充)只通过相当窄的铜引线到引脚 4,如黄色铜引线所象征。“,“相当窄的铜引线“具体有多窄?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这似乎比 SOIC 封装引线的焊盘图案焊盘更窄。 这些焊盘为 0.6mm 或 0.024mil。 这些迹线越宽、热导率就越高。

    此致、
    Gerasimos