This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:未全局接地参考时出现仿真问题

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180, INA185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1536030/ina180-simulation-problems-when-not-global-ground-referenced

器件型号:INA180
主题中讨论的其他器件: INA185

工具/软件:

当不直接以 GND 为基准时、我在仿真 INA180A3 时遇到问题。 Spice 模型似乎参考了全局仿真接地、而不是本地 Spice-GND VCC 引脚。

我们打算在 48V 电压轨上使用此电压、并为电流监测器 GND 提供本地–5.1V (42.9V、来自“实际“GND) 电源。  这会驱动比较器来生成跳闸信号、该信号通过其他电路以“实际“接地为基准。

如果我将 INA180A3 仿真的 GND 引脚设为 GND、则仿真是可行的、但这不利于拼接电路的其余部分(“实际“接地实际上变成–42.9V 电源轨)、仿真运行速度会慢数百万倍。

按预期对电路进行仿真、INA180A3 的行为就像使用高于规格的 VCC 驱动时一样(仅通过隔离仿真电流监测器进行验证)。

INA180A3 Spice 模型中是否有一些内部钳位将模型本地电压重新引用到全局仿真 GND?  还是引用了绝对仿真电压而不是本地 VCC 至 GND 引脚的电压?

谢谢、
Gordon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gordon:

    INA180 不会在 26V 以上的 VCM 下工作、因此存在保护性内部钳位、会使器件在 26V 以上无法正常工作。  

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:
    感谢您的答复;很遗憾、它没有解决问题。  

    这并不是关于器件看到的电压、而是关于在未以接地为基准时仿真模型无法正常工作的原因。  在下面的两个屏幕截图中、电路是相同的。  INA180A3 的 VS = 5.1V(VCM-GND 引脚)、VCC = 5.1V(即 VCC)。  电路是相同的、唯一的区别是哪个网络是仿真接地。

    当仿真地连接到 INA180A3 时、它的行为符合预期。  当仿真接地连接到其他位置时、仿真不起作用。  就好像 INA180A3 仿真模型在内部引用全局仿真 GND、而不是参考器件的 GND 引脚。

    可以这样做:

    为什么这不起作用?

    此致、
    Gordon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gordon、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    由于 7 月 4 日美国假期、我们目前不在办公室。 7 月 7 日、当我们返回星期一时、有人会回复。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gordon:

    感谢您的澄清、实际上、第二个原理图应该可以正常工作、但我相信某些仿真限制会使其无法正常工作。 我建议为 V2 添加另一个接地端并标记为 GND2、以将其与 V1 接地端区分开来。 如果这不起作用、请尝试在 V2 (-) 到 V1 接地端之间添加一个大电阻器 (1M)。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    谢谢你的建议……不幸的是,这项工作都不能进行。  我尝试将 Spice 模型中的“GND"网络“网络重命名为 VSS、但这也不起作用。  如果我有更多的时间、我会查看任何绝对/全局电压比较... 有点沮丧,但一个良好的机会,以正确地学习香料语言。

    此致、
    Gordon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gordon:

    我会 尝试在我这边模拟这个、然后很快就会回来。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gordon:

    INA180 型号可能受到您上面提到的全局接地链路的限制。 同时、请尝试使用 INA185 进行仿真、它不应受到相同的限制。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    这是完美的工作,非常感谢你。

    此致、
    Gordon