This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4513:单端输入到单端输出的转换

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1540053/ths4513-single-ended-input-to-single-ended-output-conversion

器件型号:THS4513

工具/软件:

你(们)好 我想将单端输入转换为单端输出。 电路图显示光电二极管的红色端子连接到 VIN-、AD78+通过低通滤波器连接到 VOUT 的 VIN1。 此外、VIN- VOUT 通过反馈电阻器和电容器连接到 VIN+。  光电二极管的信号传递到 VIN-(单端输入)、VIN+ VOUT 提供输出(单端输出)。  

我的问题:
1.由于我只需要一个输出、应该通过滤波器将 GND-连接到 VOUT、还是不使用任何滤波器直接将其连接到 GND?
2.否则,我是否应该按照下面随附的数据表中的电路图,通过变压器从单端输入转换为单端输出?

3.如果我按照变压器方法进行转换,那么 无论是否有任何电阻器/电容器,都可以将 VIN+连接到 GND 吗?
4.是否有任何其他方法可以使用 THS4513 进行这种转换? 如果是、如何实现?

5.另外、请验证 CM 和 PD 引脚是否正确连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin、

    FDA 上的单端输出总是比较棘手、因为放大器需要在每个 OUT 信号路径中看到匹配的输出阻抗。  正如您的分享,变压器或平衡 — 非平衡变压器是解决此问题的一种方法。

    我将为您研究此问题;总的来说、您不能不对称地对待 FDA 的“集成“(两个反馈和输出路径)。  匹配的元件以及正确的输入和输出网络设置对于保持 FDA 性能至关重要、包括失真、输出摆幅和相移/延迟等重要规格。

    此致、

    Alec