This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3215:我想使用 THS3215 将 450 欧姆的差分信号转换为 50 欧姆的单端信号。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1539713/ths3215-i-want-to-convert-a-differential-450-ohm-signal-to-a-50-ohm-single-ended-using-the-ths3215

器件型号:THS3215

工具/软件:

我想使用 THS3215 将差分 450 欧姆信号转换为 50 欧姆单端信号。
(1) 我需要知道差分输入为 450 欧姆时的电阻值。
(2) 我想在引脚 6 和 9 之间放置一个设计为 50 欧姆的滤波器、但我需要知道电阻值以匹配阻抗。
(3) 我想知道如何计算单端 50 欧姆输出电路中的增益、引脚 11 和引脚 12 之间以及 VMID_OUT 和引脚 12 之间的电阻。 引脚 11 输出是否与 50 欧姆串联?
(4) VMID_OUT 是否连接到 VREF 和引脚 12?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果目标是阻抗与 450 欧姆的差分输出阻抗匹配、我 不明白为什么您无法将每个输入端的输入电阻器设置为 225 欧姆接地。 对于阻抗为 9 的情况、阻抗约为 18.5k Ω。 对于增益计算、引脚 11 和 12 之间的电阻将是反馈电阻器。 这将取决于您需要的增益。 表 8-2 建议将反馈电阻器和增益电阻器用于不同的增益。 理想情况下、任何阶段都不会获得 VMID_OUT 节点。 如果采用单电源配置等类似方式、它用于偏置 D2S 级和 OPS 级。 该电压直接出现在 D2S 级的输出端、因为这是差分放大器电路的输出偏置方式。 如果目标是在使用此器件后实现阻抗匹配、我们通常会使用一个 50 欧姆串联电阻器、这一点如前所述。 这将出现在引脚 11 所在的输出端。 图 9-6 是放置位置的一个很好的示例。 VMID_OUT 未连接到 VREF 或引脚 12、它是一个偏置节点、如果需要、可以连接到电路的不同部分。 图 9-9 是有关如何实现此节点的良好参考。 如果采用双电源、则会使该节点悬空并将所有元件接地、如图 8-15 所示。

    此致、

    Ignacio