This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333A-OPA333 EP:OPA333 差分放大器电路的增益不可预测

Guru**** 2586535 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1539737/opa333a-ep-unpredictable-gain-with-opa333-differential-amp-circuit

器件型号:OPA333A-OPA333A EP
主题中讨论的其他器件:OPA333

工具/软件:

您好、

我已经使用以下两个差分运算放大器电路进行了实验。 我已经对电路进行了仿真、还为电路 2 准备了硬件。 在测试电路 2 时、我观察到电路的增益不是理论值 (10)、并且非常不可预测。 所以、我已经仿真了电路–2、实际上在仿真中、增益不是 10、而且远小于 10。 但是、当我更改反馈电阻器位置(请参阅电路 1)并仿真电路 1 时、便会获得所需的增益。 您能帮助我了解为什么 OPA333 或任何非理想运算放大器的电路具有不同的增益但在理想运算放大器中具有相同的增益吗?

正在寻找您的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goutam,

    首先、没有任何电路的增益为 10、要么是 11、要么是 21。 但是、您绘制电路的方式非常令人困惑;因此、请确保要查看正确的差分输出、需要查看合适的输出节点、具体如下所示。

    其次、 要确定差分放大器中的差分增益、必须使用以下公式计算增益:  

    增益= 1 +[R_FEEDBACK_TOTAL/R_INPUT_TOTAL]  -见下文。

    e2e.ti.com/.../Diif-Amp.TSC