This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3604:输出波形振荡

Guru**** 2618685 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3604, TLV3605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1537290/tlv3604-output-waveform-oscillation

器件型号:TLV3604
主题: TLV3605 中讨论的其他器件

工具/软件:

TLV3604 的输出波形发生振荡。 根据输入的不同、可能不会发生振荡。

我想知道为什么会发生振荡

e2e.ti.com/.../TLV3604.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发布。  请允许我提出一些澄清问题、以便我了解您的设置。

    在 P30 上应用的基准电压看起来在 2.42V 范围内。  您正在使用迟滞、但其中一个组件是电位器。  反馈电阻器为 3k。  您能否确认电位计设置为什么?  您似乎正在使用 diff 探头观察输出。  这是正确的吗?

    您似乎担心波形下降沿的抖动、但我更担心传播延迟处于 200ns 范围内。  这似乎表明某种东西根本无法正常工作。

    同样、您似乎想引入迟滞、是否有理由使用 tlv3604 而不是具有专用迟滞引脚的 tlv3605?  您是否无法通过 tlv3605 实现所需的迟滞量?

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我使用的是迟滞。

    P30 的基准电压约为 1V。

    电位器的电阻近似为 500Ω。

    使用差分探头观察输出。

    传播延迟为 200ns、我已经确认可以通过在 P30 中添加电容器来改善这一点。

    我使用 TLV3604 将迟滞设置为任意值。

    我想问的是,为什么会发生抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器可增加基准稳定性。  放大器似乎在努力将点保持在稳定的电压、并且电容器正在提供电路所需的电压。  添加电容器后、您的图片现在看起来如何?  我仍然不明白为什么您无法使用 tlv3605 迟滞引脚调整迟滞。  如果需要可调迟滞、客户通常使用 DAC 直接驱动此引脚。

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    在 P30 中插入一个电容器可以解决传播延迟问题。 然而、输出波形中的振铃并未消失。

    我想知道的是、为什么在 TLV3604 输出波形的下降沿出现振铃。 我想让器件设计人员告诉我波形下降沿出现振铃的可能原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Funahhsi-san:

    我可以与我们的设计人员分享此问题、如果他们能查看您的最新电路和产生的波形、将会更有帮助。

    您能否分享您的输出振铃(具有固定传播延迟)最新图像以及您添加到电路中的内容? P30 处的电容器的值是多少、P30 与 GND 之间是否连接了电容器?