This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA791B:何时提供样片?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA790B, INA790A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1538642/ina791b-when-are-samples-available

器件型号:INA791B
Thread 中讨论的其他器件: INA790B、 INA790A

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

 INA791B 或预量产 PINA791B 样片何时可用?

我们目前在采购 INA790B 以组装原型设计时遇到问题。 INA790B 的发货日期已多次推迟。  

或者:

INA790B 什么时候再次可用?

INA790A 何时推出?

谨致问候| Simon Steiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很遗憾听到关于延迟的消息。

    我没有日期、但 INA790A 正在完成最终发布流程、应该可以在任何时候完成。

    该工厂正在努力补充 INA790B 和 INA791B 的库存。 我将在收到进度更新后立即更新。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    是否有任何更新?

    我们的 INA790 交货日期再次推迟。

    谨致问候| Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我被告知、很快就会有现货。 希望您的订单能尽快发货。 INA790A 即将发布、请于下周中旬返回 TI 网站查看产品页面是否有效。

    广