This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501A-Q1:最大输出电流

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3501A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1541694/tlv3501a-q1-maximum-output-current

器件型号:TLV3501A-Q1


工具/软件:

您好的团队、

TLV3501A-Q1 的最大输出电流是多少?

我们只在数据表中找到输出短路电流、并想知道输出为高电平时的最大输出电流

BR、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    实际上没有“最大“电流 — 至少一直到 74mA 电流限值为止。

    较高的输出电流会减小输出电压摆幅。

    “限值“是指可以承受的输出电压摆幅损耗。

    遗憾的是、该器件没有输出电压与电流的关系图。 所以我们可以反算。

    图 10 显示了使用±2.5V 双电源驱动 50 Ω 负载的输出。

    产生的输出约为±1.5V、从而在 50mA 时产生 1V 压降。  

    因此、如果 50mA 时输出下降 1V、则欧姆定律规定 Rdson 约为 20 欧姆。

    从 EC 表中可以看出、1mA 下的典型输出摆幅最大为 50mV、因此欧姆定律为 30mV/Ohm=50 1mA Ω。

    作为数字输出、输出主要看起来是阻性的、因此您可以将输出建模为连接到相应电源的 50 欧姆电阻器。 消耗的电流越大、输出端的压降就越大。

    我会将电流保持在 1 –10mA 范围内、以更大限度地降低功率耗散。