This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:温度值和电压大约为去抖

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1541357/tas6754-q1-about-debounce-of-temperature-value-and-voltage-voltage

器件型号:TAS6754-Q1


工具/软件:

从寄存器:0x74 和 0x75 中、该值为浮点值。 当我读取这些悬空值时、是否需要对这些悬空值进行去抖? DSP 已经完成了吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、建鹏

    模拟采样电路和 DSP 都有一些滤波器来减少抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢