This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2371:滤波器电路问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8685, TLV2371

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1540959/tlv2371-filter-circuit-issue

器件型号:TLV2371
主题中讨论的其他器件:ADS8685

工具/软件:

尊敬的团队:

客户使用 TLV2371 实现 ADS8685 的滤波器电路、且 截止频率设置为 100Hz。

他使用 TI Webench 来进行设计、但滤波器电路显示的结果会影响 ADS8685(增益)的输入、并且还会在 ADS8685 中产生误差、如下所示:

CD4051 输入

滤波器电路输出

3.9985V

4.0078

2.9989

3.0167.

0.9997

2.0262.

0.9997

1.0355

0.0001.

0.0446.

短接至HGAND μ s

0.0469V

您可以帮助检查该问题吗? 谢谢。

BRS、

Francis