This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001-Q1:根据 SN 29500-2 获取 TLV9001-Q1 时基故障数据

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001-Q1, TLV1701-Q1, TLV9002-Q1, TLV9004-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1540686/tlv9001-q1-ask-for-the-tlv9001-q1-fit-data-based-on-sn-29500-2

器件型号:TLV9001-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV171-Q1TLV9002-Q1TLV9004-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户询问了 以下基于 SN 29500-2 的 TLV9001-Q1 和 TLV1701-Q1 时基故障数据、您能帮忙吗、提前感谢!

e2e.ti.com/.../TLV900x_2D00_Q1-Functional-Safety-FIT-Rate.pdf

 此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    TLV1701-Q1 报告尚未创建。 可能需要一两周的时间才能发布。 我们将在内部通知您器件何时可用(并将发布到产品文件夹)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔

    随函附上报告。

    Chucke2e.ti.com/.../FIT-and-Failure-Mode-Distribution-TLV1701_2D00_Q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Marek、

    我们需要基于 SN 29500-2、的 TLV9001-Q1 时基故障数据、你们能帮忙吗、提前感谢!

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔

    抱歉、我感到困惑、因为您似乎在询问最初提供的链接。 “拟合率“报告有您的要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第 3 页的表 2.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    此文件包括 TLV9002-Q1 和 TLV9004-Q1 的时基故障率、但 未提及 TLV9001-Q1、它们是否完全相同? 谢谢。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然。 TLV900x-Q1、单通道、双通道和四通道具有相同的时基故障率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    得到了、感谢您的澄清~

    此致、

    插孔