This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:PCN 之后器件运行不良

Guru**** 2479895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1540972/tl084-bad-operation-of-parts-after-pcn

器件型号:TL084


工具/软件:

你(们)好

我的客户公司通过应用 7 点来使用 TL084ID。 (点:OP1001~1007)

但是、如果在 PCN 之后使用该产品(2025 年 3 月)、OP1007 中仅无输出。
如果您在 OP1007 上的 PCN 之前将其更改为器件、则效果良好。
看一下 PCN、它是晶圆替代产品、其运行是否会出现问题?
我想根据客户的要求直接提供电路图。 您能告诉我如何交付吗?

我附加了 PCN

e2e.ti.com/.../ti_5F00_202212190061_5F00_12252022_5F00_.pdf

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    我向您发送了一个朋友请求、您可以在那里发送一条私人消息、其中包含与零件相关的完整原理图、并将问题作为附件进行处理。   

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    我还通过私人消息发送了一个示意图。

    谢谢