This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233EVM:警报故障?

Guru**** 2761495 points

Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1541473/ina233evm-alert-malfunction

器件型号:INA233EVM
Thread 中讨论的其他器件:INA233

工具/软件:

您好、

我使用 INA233 EVM(修订版 B)、但找不到有关 EVM(修订版 B)的任何文档

总之、该实验组织成了下面的方框图。

**电源(9V~15V 禁用)

1.[ RESTORE_DEFAULT_ALL ]

2.[ MFR_ALERT_MASK、0x60 ] (->溢出且 POR 为默认值)

3.[ MFR_ADC_CONFIG、0x4007](最快,分流和 VBus 连续)

4.
CURRENT_LSB = Max_Current / 2^15 = 8.192A/2^15 = 0.00025A
CAL = 0.00512/(CURRENT_LSB * R_SHUNT)= 0.00512/(0.00025 * 0.010)= 2048 -> 0x800
[ MFR_CALIBRATION、0x0800 ]


5.[ CLEAR_FAULTS ]<-*警报断言!!

我发现从清除故障到警报助手的延迟与 ADC 配置有关。  

如何进行设置?
 是否可以禁用溢出和 POR 警报屏蔽?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我用相反的方向写入了警报掩码位。