This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3470:数据表说明

Guru**** 2787005 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1539290/ths3470-datasheet-clarification

器件型号:THS3470
主题:THS3120 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

在 数据表第 12 页的图中、 Vout 路径中显示了 Rfb_trace。  但是、参数部分(第 6 页)将 RFB_TRACE 定义 为“反馈引脚的内部布线电阻“。  后者更有意义。  数字是否不正确?

 

待机静态电流指定为 12.6mA。  我希望它会少得多。  (例如,THS3120 的待机静态电流为 0.5mA。)  这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:

    正确、我认为应该是 FB;因此、这个数字不正确。 我会将其交给我们的系统工程师、并应该对其进行更正。 对于待机电流、数据表中的许多值将在最终数据表版本中进行调整、但我认为该静态电流值将在该范围内。 与我们的一些其他电流反馈器件相比、该器件中有许多额外的电路以及更大的晶体管来驱动该器件的大电流输出、即使在待机模式下也会消耗更多的电流。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ignacio!

    另外需要澄清的是、5V 的“任一电源的余量“参数看起来很高(在第 7 页中)。  运算放大器所需的成本要低得多。   这是正确的吗?

    以及 器件从待机状态恢复需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:

    是的、任一电源的余量都将保持在 5V 左右。 对于您的第二个问题、我认为这可能尚未捕获、但我可以将其交给我们的系统团队、看看我们是否可以在该器件的最终版本中对此进行研究。 只需确认一下、客户是否想知道从待机模式切换到全偏置模式时、器件完全稳定需要多长时间?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    我想知道 从待机模式切换到非待机 模式时的稳定时间。

    此外、哪些参数会随不同的功耗和偏置模式而变化?

    谢谢、
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们计划将此规格添加到最终数据表中、但预计从禁用(断电)到满偏置的时间约为 20us。 最终值可能会随着我们测试不同参数而变化。 就不同偏置模式下的参数变化而言、我们预计带宽、压摆率和失真性能等交流规格与器件的静态电流会受到影响。 最终数据表预计会展示这些不同偏置模式如何影响我提到的一些器件参数。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ignacio,

    谢谢!

    Andy