This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7324:LMH7324

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH7324, TLV3601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1540737/lmh7324-lmh7324

器件型号:LMH7324
Thread 中讨论的其他器件: TLV3601

工具/软件:

你(们)好

我们将这款四通道比较器 (LMH7324) 用于 100MHz 信号的新设计。 此器件支持 RSPECL 作为输出类型。

我们在应用中需要单端输出 (LVTTL)。 我们是否可以将 PECL 至 LVTTL 转换器与此器件输出一起使用来转换 LVTTL 输出。

或者从 RSPECL 到 LVTTL 转换器是否需要任何其他转换器。 PECL 设备能否支持 RSPECL 输出电平作为其输入?

请建议、我们如何将此 RSPECL 输出更改为单端 (LVTTL) 输出? 没有任何器件希望将此 RSPECL 转换为 LVTTL 电平。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ishwar、

    LMH7324 的输出缓冲器仅允许 400mV 的偏移、因此无法获得完全的 3V 摆幅。

    请查看 TLV3601、它具有完整的轨到轨输入和输出摆幅、可以轻松处理 100MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢更新!

    您能否支持任何 RSPECL 到 LVTTL 转换器来更改单端输出、并可以与此器件的 RSPECL 输出连接。

    建议的 TLV3601 器件采用单电源、我们的输入高达 5V、需要作为 3.3V 电平的输出。

    此致

    Ishwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishwar、

    您还可以为 TLV3601/2 提供 5V 电压、并通过输出和逻辑之间的简单电阻分压器将 5V 输出衰减至 3V。 这是一个常见的技巧。

    可以将 LVDS 转 LVTTL 吗?

    利用分频器技巧、可以消除另一个延迟级。