This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA790B:关于 INA790A

Guru**** 2545080 points
Other Parts Discussed in Thread: INA254EVM, INA790A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1533198/ina790b-about-ina790a

器件型号:INA790B
Thread 中讨论的其他器件:INA790A、INA254EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 团队

INA790A 何时可用?

谨致问候、

Ishibashi Teruhito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    INA790A 定于下周完成发布流程。 然后可以在 TI.com 上提交订单。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    准备好了吗?

    我无法 在网站上找到与 INA790A 相关的页面、我需要在大约几周内购买少量产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请下周中旬返回公司网站。 产品页面 应 届时上线。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    您能否分享  INA790AEVM Altium 设计文件、因为它们与 INA790BEVM 不同?

    如果您 能共享 INA254EVM 文件、以防 INA790 的可用性延迟、敬请谅解。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikolai、

    请参阅随附的:

    e2e.ti.com/.../INA790_5F00_Altium_5F00_.zip

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    我很困惑。

    在 TI 网站上、A 和 B 评估板看起来不同(电流检测放大器旁边的过孔配置)、但上面的文件看起来与 B 文件完全相同。

    有什么真正的区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikolai、

    A 和 B 应相同。 右侧的图片是早期的预览版本。 唯一重要的区别是预发布器件的绑定方式不同。 我们应该坚持当前版本,而不是预览。

    此致

    广