This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358BA:负载调节

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358BA, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1541327/lm358ba-load-regulation

器件型号:LM358BA
《Thread 中讨论的其他器件: LM358》

工具/软件:

您好:

我们使用具有 2 类补偿的误差放大器级中的 LM358BAIDR 设计了一个低噪声电源。 我们有一个非常严格的负载调整率规格、大约为 0.001%。 在我们的初始原型构建过程中,我们有更好的结果和符合规范的单位。 我们做了另一批处理、所有器件都未能通过负载调节(规格达到 2X-3 倍)。 我们开始交换电路中的关键元件、当我们将 LM358 从好单元更换为坏单元时、那些故障单元通过了负载调节、我们得出结论认为 LM358 可能是问题。 这些规格对 LM358BA 来说不是很好、但出于某种原因、一些未知参数使负载调节结果看起来不错。 我们尝试了其他运算放大器、像 LM358BA 一样似乎没有什么能正常工作。 我们尝试增大直流增益、但反馈存在限制。 此时、我们不确定要调整哪个参数来复制始终如一的良好结果。 您能帮助我们了解哪些参数对我们要处理的问题起着重要作用吗?

如果您需要更多信息、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    您能帮助我们了解哪些参数对我们遇到的问题起着重要作用吗?

    您能向我们分享原理图吗?  

    在具有 2 类补偿的误差放大器级中使用 LM358BAIDR。 我们有一个非常严格的负载调整率规格、大约为 0.001%。 [/报价]

    听起来像是一个开关稳压器。 对于开关电源、很难获得 0.001%电平的负载调整率。 如果是 LDO、则可以实现。 如果是开关电源+ LDO、则可以实现。  

    如果您不想在公共论坛上发帖、请通过 E2E 发布“友谊“请求、我们可以私下讨论此事。  

    此致、

    Raymond