This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA700:输入电压范围

Guru**** 2615355 points

Other Parts Discussed in Thread: INA700, INA701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1539470/ina700-input-voltage-range

器件型号:INA700
主题: INA701 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好、团队  

问题 1: 该器件的输入电压范围是多少?

客户正在考虑使用该器件来监测以下情况。

电流:1A

电压:24V


在电流为 1A 的情况下、输入电压可以为 2mΩ x 1A = 2mV。

在 24V 的 CAES 中、输入电压可以为 24V。  

问题 2: 电流测量与电压测量之间的差值可以为 24V/2mV = 12000。 因此、他们不能确定 16 位 ADC 如何能够处理如此大的差异。 我认为他们的假设是错误的,但你能明白这一点吗?

此致、

高桥则幸

此致、

高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki-San:

    INA700 可以测量高达的满量程电流 +/–15.728A 共模电压范围内的变化 –0.3V 至 40V。  

    [quote userid=“75724" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1539470/ina700-input-voltage-range 电流测量与电压测量之间的差值可以为 24V/2mV = 12000。 因此、他们不能确定 16 位 ADC 如何能够处理如此大的差异。 我认为他们的假设是错误的,但你能明白这一点吗?[/报价]

    在此计算中、它们漏掉了负载电阻、该电阻明显大于 INA 器件中的分流电阻器、因此电流不会是 12000A

    例如、假设负载电阻为 1k、那么 Isense = 24V/(1k + 2m)= 23.9mA。

    为了让客户决定 INA700 是否符合其要求、我建议他们检查系统的最大电流和总线电压是否在指定范围内。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    根据数据表中的下图 、器件似乎可以测量 Vbus。 在这种情况下、Vbus 为 24V。  

    数据表提到了相对于器件接地测量总线电压。  

    再说一次、他们的问题是、ADC 是否足够精确、可以监控 1mV 到 24V 的电压?

    这是他们的状况。

    在电流为 1A 的情况下、输入电压可以为 2mΩ x 1A = 2mV。

    在 24V 的 CAES 中、输入电压可以为 24V。  

    此致、

    高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki-San:

    为造成误解深表歉意、在总线电压测量值进入 ADC 之前、总线电压测量值会缩小到与前端中的分流电压相同的范围。  

    另外需要注意的是、如果您打算测量 1A 等小电流、INA701 可能更适合您的系统。 INA701 即将上市。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maillika

    谢谢。

    在总线电压测量值进入 ADC 之前、总线电压测量值会缩小到与前端中的分流电压相同的范围。  [/报价]

    电阻分压器似乎降低了 Vbus、但我在数据表中找不到与电阻分压器相关的任何说明。 您能否提供更多的信息、以便他们能够定量地对其进行校准?

    此致、

    高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki-San:

    遗憾的是、这是 TI 的 IP 财产、无法在公共平台上共享。 所有必要的相关规格均可在数据表中找到。

    此致、
    Mallika Senthil