This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA698:PCN 样片

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1533178/opa698-pcn-samples

器件型号:OPA698


工具/软件:

您好的团队、

客户最近收到了针对 OPA698 的 PCN 通知。 如何从此器件获取 PCN 样片? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey:

     您会提供这个 PCN 编号吗? 如果是裸片重新设计/数据表更改 (20250430003)、我将能够与 PM 交谈以检查批号、然后我们将设置 ZS 申请。

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    请参阅随附的此器件的 PCN 通知。 我尝试了在 TI.com 上的订单,但收到了原始设备。 客户迫切需要样品。您能帮我知道如何获得 PCN 样品。Thansk!

    e2e.ti.com/.../Arrow-Product-Change-Notification-933333.pdfe2e.ti.com/.../pcnAttachment_2D002D00_OPA698IDR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey:

     感谢 PCN! 是的、我们可以提供帮助。 我将与我的团队沟通、以帮助找到正确的批次、然后在明天之前提交 ZS 申请。 我会告知您 ZS 申请通知

    此致、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey:

     我帮助找到了正确的批次。 我向我们的 PCN 团队发送了一封电子邮件、联系您以帮助他们完成  OPA698 裸片重新设计后的 5 款器件的发货工作。

     我们可以通过电子邮件离线继续讨论。

    谢谢您、

    Sima