This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4333:ESD 保护和风险

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AMP-PDK-EVM, TLV4333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1540695/tlv4333-esd-protection-and-risk

器件型号:TLV4333
主题中讨论的其他器件:AMP-PDK-EVM

工具/软件:

您好:  

我有一个关于 ESD 保护的通用问题。 我注意到评估模块 AMP-PDK-EVM 、该模块是供工程师滥用的沙盒。 它的板上没有任何 ESD 保护。 我已经注意到、TLV4333 的数据表符合 4000V HBM、1000V CDM。  使用这种芯片时、这是一种标准的行业应用。 在封闭的机箱中、无法使用。 是保护此芯片的所有 IO 引脚所必需的。 如何评估使用 TVS 的风险?  

是否有在系统中使用 ESD 的经验法则。 任何建议都是 感激的。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    任何产品的 ESD/CDM 等级均可确保耐受性达到指定的 HBM 和 CDM 等级。 因此、相同的额定值适用于闭合机箱内的给定产品、没有额外的 ESD 保护。  对于 TLV4333、它为  4000V HBM 和 1000V CDM。  此类级别是否足够稳健取决于应用中暴露的特定环境、但在大多数情况下、足以防止对 IC 造成任何损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助! 祝你好运!