This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:如果 TI 的封装与 ISL24021 相同

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1540604/opa2376-if-ti-have-the-same-pakage-as-isl24021

器件型号:OPA2376


工具/软件:

您好先生

部分停产

我想知道 TI 是否有与 ISL24021 相同的封装  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chen、

    ISL24021 是一款高输出电流、高电压(最大电源电压为 19V)、轨到轨电压反馈放大器、能够提供±1A 的峰值输出短路电流并驱动±300mA 的大连续电流。  另一方面、OPA2376 是低电源电压(最大 5.5V)、最大输出电流为+/125°C 时的最大–30mA (125°C 时的最大 10mA)、因此两者之间完全不匹配。   但为了回答您的问题、我们不提供采用 8 LD TDFN 封装的运算放大器。