This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640HV:电流检测错误(实际负载为 30A、但显示 20A)

Guru**** 2782645 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1540705/lmp8640hv-current-sensing-error-actual-load-30a-but-display-20a

器件型号:LMP8640HV
Thread 中讨论的其他器件:LMP8640

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在 OBC 中使用 LMP8640 进行电流检测。 他们发现它有错误的电流检测值。 当实际负载电流为 30A 时、它只能得到错误的 20A 值。

他们已经进行了 ABA 实验。 通过了。 新的一个没有这种问题。 发行率为 1%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    通常、由于输入偏置、我们建议在输入端低于 10Ω。  也是 R66 51Ω 吗?  我认为这不正确。  其电路中是否有任何因素可能导致我们的输入超过绝对最大额定值、即使在瞬态期间也是如此?

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Contreras:

    谢谢您的答复。

    如果客户使用 33 Ω 而不是 10 Ω、会有什么影响?

    R66 实际上是 51 Ω。 但它不是分流电阻器。 分流电阻器为 R191 和 R192、如下所示。 两者均为 0.2m Ω。 这意味着分流电阻器的实际值为 0.1m Ω。 电流为 30A。 差分电压应为 3mV (0.1m Ω x 30A=3mV)。 共模电压为 28V。 还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    为什么安装 R66?  它有什么用途?  这将导致 LMP8640 所需的 IB 旁边的检测线路上出现额外的电流。

    我要确认、LMP8640 的输入处的不良器件和正常器件电压相同。  TP43 和 TP44 不够好、因为 33Ω 电阻器会影响测量。  具有不同的 IB 可能会导致输出电压差异、但我不会按您看到的量假设。

    并联 0.2mΩ 的布局也会影响测量结果、但我不希望这样做、ABA 交换有很大不同。

    此致、

    Javier