This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:LM2903B VCM 钳位

Guru**** 2586055 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1541821/lm2903b-lm2903b-vcm-clamp

器件型号:LM2903B


工具/软件:

尊敬的团队:

您能告诉我为什么为新芯片添加 VCM 钳位 FET 吗?
我看下面的材料。

https://www.ti.com/jp/lit/an/snoaa35f/snoaa35f.pdf

此致、

松冈诚二郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matsuoka-San、

    请参阅该应用手册的第 6.2 节和 6.3 节。

    当*两个*输入均高于 VCM 时、原始芯片输出变为*低电平*。

    第一个 PCN 芯片添加了额外的增益级 (Q13/14)、这增加了对信号路径的反转。  

    但是、当两个输入都高于 VCM 时、此反转导致输出变为*high*。

    许多客户的设计依赖于输出变为低电平、这导致了许多问题。

    第二个 PCN 添加了 Q15 钳位、以便在*两个*输入均高于 VCM 时模拟原始器件行为(输出低电平)。

    Q15 通常处于电路外状态、直到两个输入都高于 VCM 并切断输入级(无尾电流)。 发生这种情况时、Q15 会导通并强制输出变为低电平、从而模拟原始器件行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grohe,

    感谢您的解释。

    让我检查一下我的理解是否正确。

    每个芯片的以下行为是否正确?  

    此外、 VCM 是什么意思?

    LM2903B 的行为(PCN 之前)

    高电平。

    LM2903B 的行为(PCN 之后)

    为低电平。

    此致、

    松冈诚二郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seijiro、

    您的理解是正确的。

    “VCM"表示“表示“电压共模“。 这与运算放大器更相关、但它是输入引脚上的电压。

    该应用手册的第 6.5 节对此进行了说明:(CMVR 和 VCM 可互换)。

    表 3.1 显示了芯片之间的行为差异:

    请记住、只有当两个输入都高于输入限值时、才会出现此行为。

    例如、输入范围限制为 Vcc-2V、5V 电源上的输入最大值为 3V。

    如果两个输入引脚上的输入电压同时高于 3V、则 该芯片版本的输出状态将如“两个输入都高于输入范围输出行为“列中所述。