This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:有关 AMC1311-Q1 的隔离栅结构和故障机制的咨询

Guru**** 2614535 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311-Q1, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1537166/amc1311-q1-inquiry-regarding-isolation-barrier-structure-and-failure-mechanisms-of-amc1311-q1

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC1311

工具/软件:

尊敬的【制造商名称或技术支持团队】:

我希望此消息能帮您找到答案。

我目前正在评估 AMC1311-Q1 以用于我们的应用、敬请您就其隔离栅的一些技术要点做出澄清:

  1. 隔离栅结构
    我对 AMC1311-Q1 中的隔离栅由多个层组成的理解是否正确? 我特别感兴趣的是、单点失效是否可能导致隔离击穿。

  2. 故障机制和原因
    如果由于单个故障而导致隔离击穿、我们希望采取预防措施。 请说明此类故障的可能原因。
    我们怀疑施加到引脚上的电压过大可能是最关键的因素之一、但如果您能分享我们应该了解的任何其他潜在原因、我们将不胜感激。

非常感谢您的支持。 我们期待着您的指导。

此致、
Koki Hebishima.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koki:

    感谢您的提问。

    1.数据表第 7.1 节中链接的应用报告中可以描述隔离栅的一个位。  通常、违反任何绝对最大额定值可能会损坏器件/隔离栅。  

    2.这些资源可以提供故障类型和机制的有用概述:

    如有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我参考了 了解隔离器失效模式的文档。
    本文解释了 TI 的增强型隔离器件在某些条件下会表现出“失效断开“行为。
    我的问题是:
    AMC1311 是否还表现出这种失效断开行为?
    换句话说、假设 AMC1311 在类似的故障条件下将失效断开而不是短路、这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koki:

    本文应介绍一系列隔离式器件、包括 AMC13xx 器件。

    第 8 页:

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koki:

    分享其他一些也可能有帮助的资源:

    还想阐明 AMC1311 使用串联电容技术、其中隔离栅包含两个串联的电容器。 如我链接的资源中所述、通过高压测试在生产中筛除隔离堆叠中的缺陷。 因此、电压过高是隔离栅发生故障的很可能原因。

    如有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Eva